This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430F5529:由于SDCard.h拼写错误,无法生成UserExperience演示

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/584758/ccs-msp-exp430f5529-userexperience-demo-does-not-build-due-to-sdcard-h-typo

部件号:MSP-EXP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试将代码大小受限的MSP-EXP430F5529用户体验(16kB)演示导入CCS云。  它进口了。  然后我尝试构建它,我得到了这个错误:

subdir_rules.mk:7:目标'UserExperimence.obj'的配方失败 "../UserExperimence.c",第56行:致命错误:无法打开源文件"SdCard.h"

似乎有一个拼写错误-文件名为SDCard.h,但UserExperimence.c将其误标为SdCard.h。

我尝试更改UserExperimence.c中的字母,但无法保存(它给我一个错误: “不允许操作!  目标链接或虚拟。"  )。  我尝试用相同的内容创建新文件,并从生成中排除旧的UserExperimence.c,但随后它给了我其他错误。

如何获取此演示以构建CCS云?

会话:1489098593443_00005647</s>0.5647万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim,

    解决此问题的一种方法是在本地下载文件(您可以通过右键单击文件来执行此操作)。 然后从项目中删除该项目。 然后上传您下载的副本。 您现在将"拥有"该文件并能够对其进行编辑。

    遗憾的是,该项目似乎在Windows上进行了测试,而云环境在区分大小写的Linux上运行。 我将提交一个缺陷以修复该拼写错误。

    此致,
    John