请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP-EXP430F5529 工具/软件:Code Composer Studio
我尝试将代码大小受限的MSP-EXP430F5529用户体验(16kB)演示导入CCS云。 它进口了。 然后我尝试构建它,我得到了这个错误:
subdir_rules.mk:7:目标'UserExperimence.obj'的配方失败 "../UserExperimence.c",第56行:致命错误:无法打开源文件"SdCard.h"
似乎有一个拼写错误-文件名为SDCard.h,但UserExperimence.c将其误标为SdCard.h。
我尝试更改UserExperimence.c中的字母,但无法保存(它给我一个错误: “不允许操作! 目标链接或虚拟。" )。 我尝试用相同的内容创建新文件,并从生成中排除旧的UserExperimence.c,但随后它给了我其他错误。
如何获取此演示以构建CCS云?
会话:1489098593443_00005647</s>0.5647万