请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CCStudio 主题中讨论的其他部件:TI-CGT
工具/软件:Code Composer Studio
CCS v7已经构建了我的应用程序,但它需要构建rts430x_lc_ld_eabi.lib
在他的时候,它只是停止了。 尽管CPU负载基本上为零,但进度百分比保持固定。 一个小时后,我取消了操作,然后收到消息C:\ti/ccsv7/utils/bin/gmake is not in path (C:\ti/ccsv7/utils/bin/gmake不在路径中)
我尝试禁用我的防病毒软件,但没有什么区别,我尝试重新安装,仍然没有区别。 帮助!