This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS v7不构建rts430x_lc_ld_eabi.lib

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-CGT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/583010/ccs-ccstudio-ccs-v7-does-not-build-rts430x_lc_ld_eabi-lib

部件号:CCStudio
主题中讨论的其他部件:TI-CGT

工具/软件:Code Composer Studio

CCS v7已经构建了我的应用程序,但它需要构建rts430x_lc_ld_eabi.lib

在他的时候,它只是停止了。 尽管CPU负载基本上为零,但进度百分比保持固定。 一个小时后,我取消了操作,然后收到消息C:\ti/ccsv7/utils/bin/gmake is not in path (C:\ti/ccsv7/utils/bin/gmake不在路径中)

我尝试禁用我的防病毒软件,但没有什么区别,我尝试重新安装,仍然没有区别。 帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    其他人报告了类似的情况,但很遗憾,我们无法在此处重现此问题。

    我创建了一个简单的盲项目,它的构建很好,RTS版本在中间。 查看随附的视频,了解我的程序的实时演示。  

    因此,我想问:您是否可以尝试对一个更简单的项目执行同样的操作,看看是否有任何变化?  

    否则,您可以尝试手动生成库,并查看是否已解决此问题。 有关详细信息,请查看下面的Wiki网页:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Mklib 

    此致,

    拉斐尔

    e2e.ti.com/.../RTS_5F00_Build_5F00_issue.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我尝试使用大型数据模型构建LED BLINK项目,但30分钟后仍在运行
    我还尝试使用mklib构建库,但收到以下错误:

    C:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-CGT-MSP430_MSP40.0LTS\lib>mklib 16.9 --pattern=rts430x_
    lc_ld_eabi.lib
    cl430 exception_.cpp -O4 --diag_warning=225 --quiet --abi=eabi -q --silit_err
    ATA=CPU12 --silic_erran=CPU13 --silic_erran=CPU19 --silic_erran=CPU40 -
    c --ti_lib --keep_unneeded_types=false --data_model=large --near数据=none -vmsp
    x -fg --rtti --building_runtime -duse_edg_exception_classes=1 -ic:/ti/ccsv7/too
    ls/compiler/ti-cGT~1.lts/lib/src -fr c:/users/home/appdata/local/temp/ti10d0~1/o
    bj -fs c:/users/home/appdata/local/temp/ti10d0~1/obj -ft c:/users/home/appdata/l
    local/temp/ti10d0~1/obj -ppa -ppd --pp_directory=c:/users/home/appdata/local/temp
    /ti10d0~1/obj
    process_begin:CreateProcess (NULL,cl430 exception_.cpp -O4 --diag_warning=225 -
    -quiet --abi=eabi -q --silit_erran=CPU12 --silic_erran=CPU13 --silic_errr
    ATA=CPU19 --silic_erran=CPU40 -c --ti_lib --keep_unneeded_types=false --data_
    model=large --near数据=none -vmspx -fg --rtti --building runtime -duse_edg_exce
    ption_classes=1 -ic:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cGT~1.LTS/lib/src -fr c:/users/h
    ome/appdata/local/temp/ti10d0~1/obj -fs c:/users/home/appdata/local/temp/ti10d0~
    1/obj -ft c:/users/home/appdata/local/temp/ti10d0~1/obj -ppa -ppd --pp_directory
    =c:/users/home/appdata/local/temp/ti10d0~1/obj,...)失败。
    make (e=2):系统找不到指定的文件。
    Makefile:1016:目标'c:/users/home/appdata/local/temp/ti10d0~1/obj/的配方
    exception_.obj'失败
    gmake.exe:***[c:\users/home/appdata/local/temp/ti10d0~1/obj/exception_.obj] er
    ROR 2.
    >>错误:mklib:gtmake error during rts430x_lc_ld_eabi.lib building
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I也尝试使用mklib构建库,但我收到了以下错误:[/QUOTE mklib构建错误可能是由于您的路径中有MKS,Cygwin或gmake工具导致的。 请参阅   Mklib Wiki网页上路径故障排除部分中的MKS,Cygwin或gmake工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已确保上述工具都不在我的道路上。
    每次尝试使用mklib创建时,我都会收到以下格式的错误:

    make (e=2):系统找不到指定的文件。
    make.exe:***[c:\users/home/appdata/local/temp/tia36a~1/obj/bad.alloc.obj]错误2

    每次使用不同的目录。