请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SIMPLELINK-MSP432-SDK 工具/软件:Code Composer Studio
我的MSP432启动板已被7.1 的0识别,设备管理器显示
XDS110类应用/用户UART (COM4)
XDS110类辅助数据端口(COM5)以及
XDS类数据端口和XDS110类调试探头位于"TEXUS Instruments调试探头"下。
CCS v 7.1 0可以成功加载“开箱即用体验”示例并进行调试。 按下开关2时,板载LED闪烁并改变其颜色。
但是,"开箱即用体验"附带了一个GUI,用于更改LED颜色和闪烁速率。 当我使用Chrome和Mozilla [online - http://dev.ti.com/tirex/](联机-)尝试此GUI时,它工作正常。 最初,它要求安装TI云代理插件,安装后,它可以连接COM4上的启动板
但当我尝试在CCS v 7.1 内打开GUI时,它无法连接。 它显示“正在连接”到TI云代理...但从未连接
有人能帮我吗? Plz