This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SIMPLELINK-MSP432-SDK:"开箱即用体验GUI"未在7.1 中连接.........0

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/584493/ccs-simplelink-msp432-sdk-out-of-box-experience-gui-not-connecting-in-ccsv7-1-0

部件号:SIMPLELINK-MSP432-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

我的MSP432启动板已被7.1 的0识别,设备管理器显示

XDS110类应用/用户UART (COM4)

XDS110类辅助数据端口(COM5)以及

XDS类数据端口和XDS110类调试探头位于"TEXUS Instruments调试探头"下。

CCS v 7.1 0可以成功加载“开箱即用体验”示例并进行调试。 按下开关2时,板载LED闪烁并改变其颜色。

但是,"开箱即用体验"附带了一个GUI,用于更改LED颜色和闪烁速率。 当我使用Chrome和Mozilla [online - http://dev.ti.com/tirex/](联机-)尝试此GUI时,它工作正常。 最初,它要求安装TI云代理插件,安装后,它可以连接COM4上的启动板

但当我尝试在CCS v 7.1 内打开GUI时,它无法连接。 它显示“正在连接”到TI云代理...但从未连接

有人能帮我吗? Plz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是,这在CCS内部无法实现。 CCS中的资源管理器显示的内容与dev.ti.com上的内容相同,这意味着CCS中显示了此开箱即用GUI。 目标是让这些GUI在CCS内部的资源资源管理器中工作,但现在它们不起作用。

    此致,
    John