This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/msp430f2370:TRF7960A_06_2011</s>2011

Guru**** 2553190 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A, MSP430F2370, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/583569/ccs-msp430f2370-trf7960a_06_2011

部件号:MSP430F2370
主题中讨论的其他部件:TRF7960A,, MSP-FET430UIF,UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

好的一天,告诉我如何刷新msp430f2370 TRF7960A_06_2011 PCB2011 PCB ready www.ti.com/.../sloa167.pdf。Composer Studio 7.1 0程序员MSP-FET430UIF如何刷新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否已有要闪存的程序? 如果是这样,则UniFlash可能是一个更易于使用的工具。 可从以下网址下载: processors.wiki.ti.com/.../Category:CCS_UniFlash

    dev.ti.com上还有一个云版本

    借助UniFlash,您可以选择MSP430F2370作为器件,然后选择TI MSP430 USB 1作为连接。 然后指向要闪存的程序,它将为您闪存。 您可以在Code Composer Studio中执行相同的操作,但它更适合开发和调试应用程序,而对于只刷新而言,它的作用有点大。

    确保MSP UIF连接到板上的JTAG插头并插入PC。


    此致,
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 感谢您的回复。此程序的正确固件需要什么文件以及如何获取?!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我下载了应用手册,在参考部分中,它有一个指向固件示例项目的链接。

    www.ti.com/.../sloc251

    此zip文件中包含完整的项目和源代码以及预构建版本的固件。
    预建固件位于trf7960a\Debug中,名为TRF7960A_06_2011.out</s>2011.

    如果您对固件或如何使用此设备有疑问,我会尝试使用RFID论坛,因为他们会了解更多信息。

    此致,
    John