This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432-RTOS:TI-RTOS项目模板

Guru**** 2582865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/584338/ccs-msp432-rtos-ti-rtos-project-template

部件号:MSP432-RTOS
主题中讨论的其他部件:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我试图从Code Composer 7.1 的项目模板中为我的MSP432P401R创建TI-RTOS项目,但是没有如下所示的模板:

我已经检查了,并且我的计算机中已经安装了SYS/BIOS和TI-RTOS。 还有什么我漏掉的?

谢谢!

卡门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡门

    您可以在资源管理器中的SimpleLink SDK for MSP432下访问TI-RTOS示例。 可以通过单击“打开资源管理器”链接从项目向导打开资源管理器,也可以直接从“查看”菜单打开资源管理器。 通过资源管理器,您可以访问MSP432的最新软件包。 在这种情况下,建议以SimpleLink SDK开头并包括TI-RTOS示例。 如果您的PC上尚未安装该软件包,则允许您下载它。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好,

    感谢John的回答。

    我以前就找到过这些例子。 我很好奇MSP432的TI-RTOS项目模板在哪里。

    卡门
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们现在就在这里:

    但是,如果您需要使用旧TI-RTOS安装中的示例,则可以使用项目导入工具访问这些示例。  项目->导入CCS项目。  然后浏览到安装TI-RTOS的位置。  

    此致,

    John