This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:CCS v 5.5 安装:vcredist_x86.exe失败

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/583190/ccs-tms320c6678-ccs-v5-5-installation-vcredist_x86-exe-failed

部件号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

在Win7 64位下,尝试执行vcredist_x86.exe时CCS 5.5 .0.0.0077万 安装失败,可能是由于防病毒软件(McAfee)问题。

如果我尝试直接执行vcredist_x86.exe (从CCS 5.5 文件),它显然会终止而没有错误。

由于我无法禁用防病毒软件(即使是admin),并且我的PC上已安装VC redist,在哪里可以跳过这些步骤或任何其他解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我重试了:重新启动后,再次手动执行vcredist_x86.exe,CCS安装工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您成功完成CCS安装的更新。