请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6678 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
在Win7 64位下,尝试执行vcredist_x86.exe时CCS 5.5 .0.0.0077万 安装失败,可能是由于防病毒软件(McAfee)问题。
如果我尝试直接执行vcredist_x86.exe (从CCS 5.5 文件),它显然会终止而没有错误。
由于我无法禁用防病毒软件(即使是admin),并且我的PC上已安装VC redist,在哪里可以跳过这些步骤或任何其他解决方法?