请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-CC2650 主题中讨论的其他部件:BLE堆栈
工具/软件:Code Composer Studio
我在MacOS上导入示例项目时遇到错误:无法解析位置。
在Windows版本中,此功能工作正常。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我在MacOS上导入示例项目时遇到错误:无法解析位置。
在Windows版本中,此功能工作正常。
Rustem Avkhadiev 说:在MacOS上导入示例项目时出错:无法解析位置。[/QUOT]
我可以在macOS上重现此信息。 路径在tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06和resources之间缺少"/"。 我将为此提交一份错误报告。
同时,您可以直接导入项目,方法是转到菜单“项目”->“导入CCS项目”,然后浏览到tirtos树中的示例项目目录(包含.projectspec文件的目录)。 请告诉我们这是否有帮助。
解决了这个问题,谢谢。
但目录"CC26xx蓝牙智能... ”与ProjectZero一起消失了
其他人现在也有同样的问题:
但目录"CC26xx Bluetooth Smart... "与ProjectZero一起消失[/QUOT]
请在 此处查看我关于此问题的帖子。