This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC2650:在MacOS上导入示例项目时出错。 位置无法解决

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/580470/ccs-launchxl-cc2650-error-importing-example-project-on-macos-location-can-t-be-resolved

部件号:LAUNCHTXL-CC2650
主题中讨论的其他部件:BLE堆栈

工具/软件:Code Composer Studio

我在MacOS上导入示例项目时遇到错误:无法解析位置。

在Windows版本中,此功能工作正常。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rustem Avkhadiev 说:
    在MacOS上导入示例项目时出错:无法解析位置。[/QUOT]

    我可以在macOS上重现此信息。 路径在tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06和resources之间缺少"/"。 我将为此提交一份错误报告。  

    同时,您可以直接导入项目,方法是转到菜单“项目”->“导入CCS项目”,然后浏览到tirtos树中的示例项目目录(包含.projectspec文件的目录)。 请告诉我们这是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从资源管理器导入项目时,我为“无法解决位置”错误提交了错误报告REX-1310。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:今天上午发布了此问题的修复程序。 请删除文件夹 <users>/ti/tirex-localserver-CCS>0并重新启动3.0。 这样可以成功导入示例项目。

    请告诉我们这是否可以解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了这个问题,谢谢。

    但目录"CC26xx蓝牙智能... ”与ProjectZero一起消失了

    其他人现在也有同样的问题:

    e2e.ti.com/.../55.9801万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但目录"CC26xx Bluetooth Smart... "与ProjectZero一起消失[/QUOT]

    请在 此处查看我关于此问题的帖子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试从您的链接( www.ti.com/.../ble-stack )下载ble堆栈 到Windows PC,但在那里找不到项目零。
    我尝试从 www.ti.com/.../ble-stack页链接到零项目。 ,但它只打开空白页。
    零项目现在不是实际的吗? 这并不好,因为SimpleLink Academy提供了很好的零项目教程,这是学习TI BLE技术的好起点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “零项目”现在不是实际的吗? 这并不好,因为SimpleLink Academy提供了很好的零项目教程,并且是学习TI BLE技术的好起点。

    Rustem,

    请您将此问题发布到蓝牙低能耗设备论坛,开发和维护BLE软件包及相关示例的团队将是最适合回答此问题的团队。