This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:已将TIVA C TM4123G启动垫与燃油箱MKII电池BoosterPack连接

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/581284/ccs-connected-the-tiva-c-tm4123g-launch-pad-with-the-fuel-tank-mkii-battery-boosterpack

工具/软件:Code Composer Studio

支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/主板/软件问题/

我对编码比较无知,使用CCS似乎比我使用过的大多数编译器都要复杂。  话虽如此,有人能告诉我如何启动一个将我的TIVA C TM4123G启动垫连接到燃油箱MKII电池BoosterPack的代码吗?  MSP430系列似乎有一个示例代码列表,但TIVA C系列则没有。  如果能在这方面提供任何帮助,我们将不胜感激。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chase:

    请参阅下面我签名的博客。 目前有一个项目是TIVA Connected Launchpad +燃料箱MKII电池BoosterPack。 你可以从中学习。

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个文件包含用于终端连接的代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    /utils/uartstdio.c

    - kel