请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/主板/软件问题/
我对编码比较无知,使用CCS似乎比我使用过的大多数编译器都要复杂。 话虽如此,有人能告诉我如何启动一个将我的TIVA C TM4123G启动垫连接到燃油箱MKII电池BoosterPack的代码吗? MSP430系列似乎有一个示例代码列表,但TIVA C系列则没有。 如果能在这方面提供任何帮助,我们将不胜感激。 谢谢