请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:RM48L952 主题中讨论的其他部件: CC2650,HALCOGEN
工具/软件:Code Composer Studio
你好
我的客户正在考虑购买一些JTAG仿真器,以便与RM48L952配合使用,并且正在考虑购买XDS110。
但是,XDS110 网页 上显示,您需要CCS v7才能与此仿真器配合使用。
他们目前正在使用CCS v6,并询问这是否会是一个问题?
我知道 CC2650和MSP432启动板中嵌入了xds110,并且这些启动板与CCSv6一起工作很好。
那么,新的XDS110 JTAG仿真器是否可以与CCSv6配合使用,或者是否有其他不同之处阻止了这种情况?
谢谢
Bob Bacon