This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC1350:CCSv7应用程序输出

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, TMP006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/581555/ccs-launchxl-cc1350-ccsv7-application-output

部件号:LAUNCXL-CC1350
主题:CC1350中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

我正在新安装和更新的CCS V7中运行示例代码“portable _CC1350_LAUNCHXL_tirtos_CCS”。 它似乎正在运行,但我还没有弄清楚如何查看它的控制台输出。 很明显,我应该能够与它互动;我希望能够在调试中做到这一点。 CCS控制台仅显示凝胶输出结果。 我错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    列昂纳德

    项目内部的自述文件似乎没有所有详细信息。

    如果我在资源管理器中的演示下选择便携式文件夹,它将为我提供更多信息。  示例用法部分在此处最为相关。

    示例用法

    打开串行会话(例如 PuTTY等)连接到相应的COM端口。

    COM端口可通过Windows中的设备管理器或Linux中的ls /dev/tty*来确定。

    连接应具有以下设置

      波特率: 11.52万

      数据位:   8.

      停止位:   1.

      奇偶校验:   无

      流控制:无

    运行示例。

    目标在串行会话上显示一个简单控制台。

    有效命令

    --------

    H:帮助

    问:退出并关闭UART

    C:清除屏幕

    T:显示当前温度

    如果您使用的是TMP006,则会显示模具温度。 您需要更改实际TMP006传感器的温度才能看到变化。 如果您有TMP007,则会显示物体温度。 要更改此值,只需让传感器指向温度不同的东西(例如,手掌)。 请注意,为了使示例简短而甜蜜,TMP传感器未校准。

    如果退出控制台,设备将进入低功耗模式。 要启动控制台备份,请按Board_GPIO按钮1。

    您应该能够在CCS中打开终端视图并将其连接起来。  如果您进入查看菜单,请选择终端。

    指定COM端口,波特率...  然后,它应连接到主板。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 签出。