主题:CC1350中讨论的其它部件
工具/软件:Code Composer Studio
我正在新安装和更新的CCS V7中运行示例代码“portable _CC1350_LAUNCHXL_tirtos_CCS”。 它似乎正在运行,但我还没有弄清楚如何查看它的控制台输出。 很明显,我应该能够与它互动;我希望能够在调试中做到这一点。 CCS控制台仅显示凝胶输出结果。 我错过了什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我正在新安装和更新的CCS V7中运行示例代码“portable _CC1350_LAUNCHXL_tirtos_CCS”。 它似乎正在运行,但我还没有弄清楚如何查看它的控制台输出。 很明显,我应该能够与它互动;我希望能够在调试中做到这一点。 CCS控制台仅显示凝胶输出结果。 我错过了什么?
列昂纳德
项目内部的自述文件似乎没有所有详细信息。
如果我在资源管理器中的演示下选择便携式文件夹,它将为我提供更多信息。 示例用法部分在此处最为相关。
示例用法
打开串行会话(例如 PuTTY等)连接到相应的COM端口。
COM端口可通过Windows中的设备管理器或Linux中的ls /dev/tty*来确定。
连接应具有以下设置
波特率: 11.52万
数据位: 8.
停止位: 1.
奇偶校验: 无
流控制:无
运行示例。
目标在串行会话上显示一个简单控制台。
有效命令
--------
H:帮助
问:退出并关闭UART
C:清除屏幕
T:显示当前温度
如果您使用的是TMP006,则会显示模具温度。 您需要更改实际TMP006传感器的温度才能看到变化。 如果您有TMP007,则会显示物体温度。 要更改此值,只需让传感器指向温度不同的东西(例如,手掌)。 请注意,为了使示例简短而甜蜜,TMP传感器未校准。
如果退出控制台,设备将进入低功耗模式。 要启动控制台备份,请按Board_GPIO按钮1。
您应该能够在CCS中打开终端视图并将其连接起来。 如果您进入查看菜单,请选择终端。
指定COM端口,波特率... 然后,它应连接到主板。
此致,
John