工具/软件:Code Composer Studio
您好,
有人能建议将项目导入CCS的正确方法吗?
这是我的场景... 我更新了我的PC,并且在我的旧笔记本电脑上有许多TI C2000项目。 我们使用内部GIT Repo服务器,它已签入我的所有代码。
现在,在旧PC上,TI工作空间文件夹中有多个GIT repo,每个都在自己的文件夹中。 例如,如果我有一个名为“SHRX自定义引导加载程序”的项目,那么在“工作空间6.2 ”中,我将具有:
C:\ti\software\workspace Bootloader\SHRX自定义6.2
嵌入的将是源文件,标题,.git文件夹等
现在,我想转移到新PC。 我已将所有代码签入服务器,在新PC上创建了一个新的repo,并将源代码提取到该内容中,因此在新服务器上,我拥有:
D:\software_code\TI\SHRX自定义引导加载程序
因此,我在新PC上有每个分支的副本,现在我想开始处理代码...
我以为我会在CCSv7的“项目资源管理器”中看到代码,但我没有看到。 所以... 我认为我需要"导入"项目。 当我尝试此操作时,我不想复制项目,因为它已经存在,但我收到以下错误:
允许我在新PC上转移到新的repo而不创建代码副本的正确步骤是什么?
任何值得赞赏的提示,
Mike。