This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:正确的项目导入程序

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/580851/ccs-correct-project-import-procedure

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

有人能建议将项目导入CCS的正确方法吗?

这是我的场景...  我更新了我的PC,并且在我的旧笔记本电脑上有许多TI C2000项目。  我们使用内部GIT Repo服务器,它已签入我的所有代码。

现在,在旧PC上,TI工作空间文件夹中有多个GIT repo,每个都在自己的文件夹中。  例如,如果我有一个名为“SHRX自定义引导加载程序”的项目,那么在“工作空间6.2 ”中,我将具有:

C:\ti\software\workspace Bootloader\SHRX自定义6.2

嵌入的将是源文件,标题,.git文件夹等

现在,我想转移到新PC。  我已将所有代码签入服务器,在新PC上创建了一个新的repo,并将源代码提取到该内容中,因此在新服务器上,我拥有:

D:\software_code\TI\SHRX自定义引导加载程序

因此,我在新PC上有每个分支的副本,现在我想开始处理代码...

我以为我会在CCSv7的“项目资源管理器”中看到代码,但我没有看到。  所以...  我认为我需要"导入"项目。  当我尝试此操作时,我不想复制项目,因为它已经存在,但我收到以下错误:

允许我在新PC上转移到新的repo而不创建代码副本的正确步骤是什么?

任何值得赞赏的提示,

Mike。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,回答我自己的问题。 基本上,存在导致上述错误的重复文件夹名称问题。 解决此问题后,可以将代码签出到TI工作空间中的目录中,将其导入到工作空间中,但不选中“复制项目...”选项。 这将允许使用TI工作空间处理版本代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发布有关问题解决方式的更新。