This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万:刻录闪存CCS6

Guru**** 2223470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/579894/ccs-tms320f28027-burning-flash-ccs6

部件号:TMS320F2.8027万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

  我正在尝试将代码刻录到C28x piccolo F2.8027万自定义板上,但是我找不到图标或刻录闪存的按钮的位置。

 我访问了用户指南(http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_Getting_Started_with_Code_Composer_Studio_v5),但没有提到如何  刻录到闪存中。

 尝试在调试时在工具下执行加载闪存,但在断电后,代码仍从我的DSP中擦除。  

注:我正在使用CCS 6.1 .................1

除该链接之外,是否还有其它步骤,我将F2.8027万.cmd替换为2.8027万_RAM_Inc.cmd

Reagards,

Narsimha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ni Narsimha,

    Narasimha 说:
      我正在尝试将代码刻录到C28x piccolo F2.8027万自定义板上,但是我找不到图标或刻录闪存的按钮的位置。[/QUOT]

    与CCSv3 (和更早版本)不同,新版本的CCS可以自动确定是否需要刷新要加载的程序并自动刷新它。 因此,没有用于闪烁的特殊按钮。 您使用相同的选项加载程序,CCS将计算出其余的程序。

    Narasimha 说:
     在调试时尝试在工具下执行加载闪存,但在断电后,代码仍从我的DSP中擦除。  [/引述]

    是否确定程序已刷新而不是加载(到RAM)? 您是否看到有关擦除和编程闪存的消息?

    Narasimha 说:
    除了该链接之外,是否还有其他任何步骤,我将F2.8027万.cmd替换为2.8027万_RAM_Inc.cmd

    是的,您一定要使用名称中不带"RAM"的cmd文件。

    如果您可以提供您的可执行文件,我可以查看代码是否构建为可刷新


    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Narasimha 说:
     在调试时尝试在工具下执行加载闪存,但在断电后,代码仍从我的DSP中擦除。  [/引述]

    实际上,您应该使用选项加载程序(在‘运行’菜单下)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

           这是我的.out文件,我需要一些文档的链接以供参考。

    e2e.ti.com/.../ADC_5F00_SPI_5F00_int_5F00_2.8027万.rar

    此致,

    Narsimha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

          Sry对于上一篇帖子,我链接了错误的.out文件,请考虑以下附加文件。

    e2e.ti.com/.../Demo_5F00_GPIO_5F00_tog.rar

    并附加了我的Targetconfiguration.CCXML,请考虑以下附加图片。

    此致,

    Narsimha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

          Sry对于上一篇帖子,我链接了错误的.out文件,请考虑以下附加文件。

    Demo_GPIO_tog.rar

    并附加了我的Targetconfiguration.CCXML,请考虑以下附加图片。

    请附上一些文档的链接。

    此致,

    Narsimha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 您的代码似乎已配置为从闪存运行。 我只需通过Run-> Load -> Load Program加载程序。 您也是这样做的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

        我也加载了.out文件(即,运行>加载->加载程序)

       在我加载和运行时,GPIO引脚在断开连接后切换,也会反射。 当我从主电源重新启动控制器时,这些针脚不会切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,请考虑我的附件folder.e2e.ti.com/.../Demo_5F00_CCS1.rar