This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在尝试将代码刻录到C28x piccolo F2.8027万自定义板上,但是我找不到图标或刻录闪存的按钮的位置。
我访问了用户指南(http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_Getting_Started_with_Code_Composer_Studio_v5),但没有提到如何 刻录到闪存中。
尝试在调试时在工具下执行加载闪存,但在断电后,代码仍从我的DSP中擦除。
注:我正在使用CCS 6.1 .................1
除该链接之外,是否还有其它步骤,我将F2.8027万.cmd替换为2.8027万_RAM_Inc.cmd
Reagards,
Narsimha
Ni Narsimha,
Narasimha 说:我正在尝试将代码刻录到C28x piccolo F2.8027万自定义板上,但是我找不到图标或刻录闪存的按钮的位置。[/QUOT]
与CCSv3 (和更早版本)不同,新版本的CCS可以自动确定是否需要刷新要加载的程序并自动刷新它。 因此,没有用于闪烁的特殊按钮。 您使用相同的选项加载程序,CCS将计算出其余的程序。
Narasimha 说:在调试时尝试在工具下执行加载闪存,但在断电后,代码仍从我的DSP中擦除。 [/引述]
是否确定程序已刷新而不是加载(到RAM)? 您是否看到有关擦除和编程闪存的消息?
Narasimha 说:除了该链接之外,是否还有其他任何步骤,我将F2.8027万.cmd替换为2.8027万_RAM_Inc.cmd
是的,您一定要使用名称中不带"RAM"的cmd文件。
如果您可以提供您的可执行文件,我可以查看代码是否构建为可刷新
谢谢
KI
Narasimha 说:在调试时尝试在工具下执行加载闪存,但在断电后,代码仍从我的DSP中擦除。 [/引述]
实际上,您应该使用选项加载程序(在‘运行’菜单下)
您好,Lee,
这是我的.out文件,我需要一些文档的链接以供参考。
e2e.ti.com/.../ADC_5F00_SPI_5F00_int_5F00_2.8027万.rar
此致,
Narsimha。
您好,Lee,
Sry对于上一篇帖子,我链接了错误的.out文件,请考虑以下附加文件。
e2e.ti.com/.../Demo_5F00_GPIO_5F00_tog.rar
并附加了我的Targetconfiguration.CCXML,请考虑以下附加图片。
此致,
Narsimha。
您好,Lee,
Sry对于上一篇帖子,我链接了错误的.out文件,请考虑以下附加文件。
并附加了我的Targetconfiguration.CCXML,请考虑以下附加图片。
请附上一些文档的链接。
此致,
Narsimha。