请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我使用硬件跟踪分析器的"停机配置文件"对C66进行了分析,结果显示"其他停机总数"很大。
什么会导致"其他失速"以及如何减少? 内核是TDA2x中的C66。
此致,
威尔逊。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我使用硬件跟踪分析器的"停机配置文件"对C66进行了分析,结果显示"其他停机总数"很大。
什么会导致"其他失速"以及如何减少? 内核是TDA2x中的C66。
此致,
威尔逊。
威尔逊,
"external memory access (外部内存访问)"是否意味着L2缺失? 或访问非高速缓存区域?[/QUOT]
外部内存访问中的停顿可能与任何导致CPU等待数据访问响应的情况有关。 我查看了与TDA2x相似设备的C66x内核的失速性能分析的高级设置,发现硬件不能标记L2未命中,因此该工具无法区分这两种情况。
EDMA参数写入也是外设访问? [/引述]
通过扩展“高级”设置,您可以尝试跟踪L1D内存中的DMA冲突,但我怀疑EDMA不受此参数的监视(我不是设备专家)。
在任何情况下,我都将尝试搜索其他方法来监控L2和外围设备级别的信息,并查看我可以找到的内容。 如果我发现任何相关信息,我将向此主题报告。
希望这能有所帮助,
拉斐尔