This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:什么是"其他停止总数"在"停止循环分析器"

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/579282/ccs-what-is-other-stalls-total-in-stall-cycle-profiler

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我使用硬件跟踪分析器的"停机配置文件"对C66进行了分析,结果显示"其他停机总数"很大。  

什么会导致"其他失速"以及如何减少? 内核是TDA2x中的C66。

此致,

威尔逊。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    威尔逊,

    请对延误表示歉意。

    很难确定是什么原因导致了"其他停机",因为这超出了设备内部跟踪HW电路的可见性。

    但是,我会设置一个“失速性能分析”作业,并尝试将“跟踪范围”设置为由于外部内存访问或外设/端口访问而更有可能出现停机的特定点,这些区域通常是受害最深的区域。 这是一项调查性工作,因为您必须测试代码的多个区域,但可能值得了解可以应用优化的位置。

    有关详细信息,您可以查看CCS帮助并搜索“Trace stall”(跟踪停止)-此处有一些很好的参考。

    我会考虑任何其他情况,并向此主题报告。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔

    感谢您的指导。  

    "外部内存访问"是否意味着L2缺失? 还是访问非高速缓存区域?

    EDMA参数写入也是外设访问?  

    谢谢,此致,

    威尔逊。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    威尔逊,

    "external memory access (外部内存访问)"是否意味着L2缺失? 或访问非高速缓存区域?[/QUOT]

    外部内存访问中的停顿可能与任何导致CPU等待数据访问响应的情况有关。 我查看了与TDA2x相似设备的C66x内核的失速性能分析的高级设置,发现硬件不能标记L2未命中,因此该工具无法区分这两种情况。

    EDMA参数写入也是外设访问?  [/引述]

    通过扩展“高级”设置,您可以尝试跟踪L1D内存中的DMA冲突,但我怀疑EDMA不受此参数的监视(我不是设备专家)。  

    在任何情况下,我都将尝试搜索其他方法来监控L2和外围设备级别的信息,并查看我可以找到的内容。 如果我发现任何相关信息,我将向此主题报告。

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉斐尔
    感谢您的澄清。 如果我需要更多详细信息,我会再做一个线程。
    此致,
    威尔逊。