工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我已成功地从MATLAB 2013a Simulink中构建了嵌入式c文件,现在我需要将其转储到CCS v 6.0 中。1.我收到错误...未生成输出文件...还显示 内存分配错误...是否由于使用的compliler中的不匹配而导致?? 请帮助我跟踪此问题...
谢谢你..
e2e.ti.com/.../1462.final-error.rtfe2e.ti.com/.../build-sucess.rtf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我已成功地从MATLAB 2013a Simulink中构建了嵌入式c文件,现在我需要将其转储到CCS v 6.0 中。1.我收到错误...未生成输出文件...还显示 内存分配错误...是否由于使用的compliler中的不匹配而导致?? 请帮助我跟踪此问题...
谢谢你..
e2e.ti.com/.../1462.final-error.rtfe2e.ti.com/.../build-sucess.rtf
bhuvana 说:但我一直在寻找 要添加的库...如果出现未重新售出的符号错误,我们将如何知道缺少哪个库??[/QUOT]
这是您的错误:
未定义的第一个引用
文件中的符号
------------------- --------
_main c:7.4 \ti\ccsv6\tools\compiler\c6000_works.8\lib\rts6740.lib<args_main.obj></s>6740.
注意有问题的符号- MAIN。 您包含运行时库,并且没有定义程序的主函数。
我还注意到您有另一个错误:
"../C6748.cmd",第45行:错误#1.0099万-D:程序将不适合可用内存。对".FAR "大小0x2b777c段执行定位失败。 可用内存范围:
SHRAM 大小:0x2万 未使用:0x1f0a8 最大孔:0x1f0a8
见 :http://processors.wiki.ti.com/index.php/Compiler/diagnostic_messages/1.0099万
谢谢
KI