主题中讨论的其他部件:CC1350,
工具/软件:Code Composer Studio
我已经:
1. LAUNCXL-CC1350 (SoC CC1350)
二,CCS 7.
我有一个简单的示例,它演示了显示不正确的PC值。
1.步骤1 -在执行"mov R6, PC"前右停。 显示的PC值为"0x292"。
2.步骤2 -执行"mov R6, PC"后,R6中的值为"0x296",而不是"0x292"
我知道为什么会发生这种情况:ARM使用"管道"来执行。 这就是PC存储当前命令而不是前面2个命令的原因。
但问题在于CCS显示的PC值不正确。 在“步骤1”上,显示的值应为“0x296”,而不是“0x292”。