This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:不显示包含文件夹中的文件! 无法编译。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/579720/ccs-files-in-included-folder-do-not-show-up-can-t-compile

工具/软件:Code Composer Studio

环境:CCWindows 7 64中的7.0 与CCWindows 7 64中的7.1

我的项目包括一个指向我的个人库根文件夹的工作空间变量(与TivaWare使用的方法相同)。 workspace变量是通过Window/Preferences,然后通过CodeComposerStudio/builT/Variables创建的。 此变量称为BRASTANLIB_ROOT。

项目本身在Properties/CCSBuild/ARMCompiler/IncludeOptions上增加了变量:

可以在项目树中看到该文件夹。 但是,尽管这些文件位于上述文件夹中,但它不显示任何文件! 下图显示了同时出现的树和文件夹:

我一直用这种方式使用东西,他们只是在工作。 但是,它最近停止工作,我无法弄清楚缺失了什么。

更神秘的是,如果按住Ctrl键并单击主项目中包含的头文件,编辑器将打开正确的文件。

我花了一段时间才遇到这个问题,因为最近没有对包含的文件进行任何更改,也许是因为更新到V7?。 直到今天,我才注意到我无法编译我的新项目,因为我在该.h包含的文件中添加了一个结构定义,并且无法识别该定义。

我在俯瞰什么? 非常感谢快速的帮助!!!

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息:下图显示了其他三种结构类型如何设置为深绿色格式, 而最后一种是黑色格式。

    它们都在同一.h文件中定义。 绿色的是“旧的”,黑色的是新添加的结构。 CCS不能识别新的值(例如,如果我键入“expansionMeasures”,则不显示字段列表)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一周后,仍然坚持这个主题。
    有人可以看一下吗? 至少问我更多问题,以便我们可以尝试看看我做错了什么?
    谢谢!!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bruno:
    很抱歉回复延迟。 这是奇怪的行为,我不能重现该问题。 您是否尝试使用了新的工作区文件夹?

    KI