工具/软件:Code Composer Studio
环境:CCWindows 7 64中的7.0 与CCWindows 7 64中的7.1
我的项目包括一个指向我的个人库根文件夹的工作空间变量(与TivaWare使用的方法相同)。 workspace变量是通过Window/Preferences,然后通过CodeComposerStudio/builT/Variables创建的。 此变量称为BRASTANLIB_ROOT。
项目本身在Properties/CCSBuild/ARMCompiler/IncludeOptions上增加了变量:
可以在项目树中看到该文件夹。 但是,尽管这些文件位于上述文件夹中,但它不显示任何文件! 下图显示了同时出现的树和文件夹:
我一直用这种方式使用东西,他们只是在工作。 但是,它最近停止工作,我无法弄清楚缺失了什么。
更神秘的是,如果按住Ctrl键并单击主项目中包含的头文件,编辑器将打开正确的文件。
我花了一段时间才遇到这个问题,因为最近没有对包含的文件进行任何更改,也许是因为更新到V7?。 直到今天,我才注意到我无法编译我的新项目,因为我在该.h包含的文件中添加了一个结构定义,并且无法识别该定义。
我在俯瞰什么? 非常感谢快速的帮助!!!
此致
布鲁诺