This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:在Code Composer Studio 7中构建项目时没有生成目标错误的规则

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/578810/ccs-tm4c123gh6pm-no-rule-to-make-target-error-when-building-project-in-code-composer-studio-7

部件号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

直到出现此错误大约一个小时后,该项目才正常工作。 它所查找的目录不存在,但似乎是代码编写器以某种方式创建的。 我无法进入构建设置并删除目录,因为它甚至不存在。 我甚至链接了所需的文件,但它仍然不起作用。 什么问题? 如何使其在另一个目录中搜索这些文件?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    \n该项目在开始出现此错误大约一个小时后仍能正常工作。 [/引述]

    根据错误消息,源文件RGB.c的路径看起来不正确。 在示例项目中,此文件是"链接的",因此路径应指向其在TivaWare安装目录中的原始位置。  

    当我将此项目导入7.0 ,然后右键单击文件RGB.c并进入“属性”时,我会在“位置”和“已解决位置”中看到此信息。您是否看到类似信息?

    位置是相对于 变量SW_ROOT设置的,该变量应指向TivaWare安装的根文件夹。 您可以在“属性”->“生成”->“变量”选项卡下验证是否正确设置了此选项。

    我确实想提到,尽管在构建此示例项目时没有遇到与您的编译器类似的错误,但在构建过程中,我确实遇到了链接器错误。

    我建议您首先查看我上面的建议,以排除此编译器错误。 之后,如果您遇到链接器错误,我建议您在TIVA设备论坛中为此发布新帖子,因为我怀疑产品随附的sensorlib.lib不是最新版本。 无论采用哪种方式,TIVA论坛的专家都应该能够更好地对此发表意见。 希望这能有所帮助!