请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432-调试 程序 主题中讨论的其他部件:MSP432P401R, MSP-FET
工具/软件:Code Composer Studio
此问题可能与 此处的线程类似,但我无法确定如何直接从该线程解决问题。
我正在使用MSP-FET,MSP-FET-432ADPTR和CCS 6.1 .3对MSP432P401R进行编程。 这是一个定制板,而不是启动板(尽管我有一些旧的黑色启动板,如果需要,我可以使用它进行测试,版本1.0)。
在CCS上以调试模式运行代码时,在代码早期的某个时刻,它会停止设备并抛出错误“No source available for "0x0"(没有可用的源代码"0x0")”。 我猜这是在调用中断时发生的,但我不确定。 当我断开编程器时,代码似乎执行正常(至少在程序中比调试器更进一步)。