This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432-调试程序:没有可用于"0x0"的源代码

Guru**** 2540810 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/580361/ccs-msp432-debuggers-no-source-available-for-0x0

部件号:MSP432-调试 程序
主题中讨论的其他部件:MSP432P401RMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

此问题可能与 此处的线程类似,但我无法确定如何直接从该线程解决问题。

我正在使用MSP-FET,MSP-FET-432ADPTR和CCS 6.1 .3对MSP432P401R进行编程。 这是一个定制板,而不是启动板(尽管我有一些旧的黑色启动板,如果需要,我可以使用它进行测试,版本1.0)。

在CCS上以调试模式运行代码时,在代码早期的某个时刻,它会停止设备并抛出错误“No source available for "0x0"(没有可用的源代码"0x0")”。 我猜这是在调用中断时发生的,但我不确定。 当我断开编程器时,代码似乎执行正常(至少在程序中比调试器更进一步)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装CCS版本7并移植我的代码以使用新的CCS似乎解决了问题。 我还不能对此进行广泛的测试,但乍一看似乎没问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢更新!