This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:AirMouse项目

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/579112/ccs-ek-tm4c123gxl-airmouse-project

部件号:EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我在最后一天下载了TI制作的示例,并将传感器集线器BoosterPack程序正确加载到了我的主板中。

n´t不n´t,我尝试下载最新版本的CCS,但它不起作用,错误是:

>>编译失败
drivers/subdir_rules.mk:16:目标'drivers/rgB.obj'的配方失败
"C:/ti/TivaWare_C_Serie-GPI/Examples/boards/EK-tm4c123gxl-bootxl-sensshub/drivers/RGB.c" 2.1 ,第203行:错误#20:标识符"GPIO PF3_T1CCP1"未定义4.178
"C:/ti/TivaWare_C_Series-GPIOP/Examples/boards/EK-tm4c123gxl-bootxl-sensshub/drivers/RGB.c" 2.1 ,第208行:错误#20:未定义标识符"GPIO _PF2_T1CCP0" 4.178
"C:/ti/TivaWare_C_Serie-GPI/Examples/boards/EK-tm4c123gxl-bootxl-sensshub/drivers/RGB.c" 2.1 ,第213行:错误#20:标识符"GPIO PF1_T0CCP1"未定义4.178
在“C:/ti/TivaWare_C_Series-RGB.RGB/Cexamples/boards/EK-tm4c123gxl-bootxl-sensshub/drivers/RGB.c 2.1 ”的编译中检测到3个错误4.178。
gmake:***[drivers/RGB.obj]错误1
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。

我n´t找不到解决的方法,如果有人帮助我,我将会非常优雅。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请为延误道歉;您是否仍有问题?

    我刚刚使用7.1 从同一个Tivaware导入了气鼠项目,它建造得非常好。

    一个细节是,您应该在文件drivers/pin_map.h中定义这些符号-检查此文件是否存在于includes目录中。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔