This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 6.2

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/579943/ccs-ccs-v6-2-license-cannot-be-aquired

主题中讨论的其他部件:SEGGER

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

出于内部原因,我需要将CCS 6.2 与新的CCS V7并行使用。 昨天我进行了全新安装,安装了所有可用的组件。 我安装了Segger JLink支持,因为这是我在这里唯一可用的JTAG适配器。 我在V7下工作得还可以。

当我尝试使用CCS 6.2 中的同事创建的TI编译器调试TM4C1294项目时,它构建良好,并已加载到目标CPU中,但随后会弹出以下消息:

我不理解,因为我没有使用任何提到的仿真器/模拟器。 此外,我认为编译器最近已取消了限制。 但在构建过程中,我认为这不是代码大小限制或任何此方向的问题。

我使用6.2 卸载,重新启动,重新安装(禁用防病毒,这是一种拼版,很可能违反公司的大多数IT策略)

它没有改变行为,错误消息仍然存在。 这里有什么提示吗? 由于内部原因,不能选择使用CCS V7。

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus,

    CCSv7对使用的调试探测器类型没有任何限制。 但CCSv6会。 您当前使用的是CCSv6中的免费有限许可证,该许可证不能与Segger JLink一起使用。 您需要拥有完整的CCS许可证。

    您可以在此处下载完整的许可证文件,以便与CCSv6一起使用:
    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,成功了。 但需要激活。 在Wiki条目中,它显示"仅复制文件"。 有点误导,我又花了15分钟:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否必须在复制后重新启动,或者是否必须进入许可对话框并将其指向文件? 它应自动找到它。 我可以更新说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了重新启动,但除了通过许可证设置菜单项激活它之外,其他所有操作都不能满足我的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我将更新说明,让他们说放入文件,然后通过许可证对话框指向该文件,然后重新启动...

    John