请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:SEGGER工具/软件:Code Composer Studio
您好,
出于内部原因,我需要将CCS 6.2 与新的CCS V7并行使用。 昨天我进行了全新安装,安装了所有可用的组件。 我安装了Segger JLink支持,因为这是我在这里唯一可用的JTAG适配器。 我在V7下工作得还可以。
当我尝试使用CCS 6.2 中的同事创建的TI编译器调试TM4C1294项目时,它构建良好,并已加载到目标CPU中,但随后会弹出以下消息:
我不理解,因为我没有使用任何提到的仿真器/模拟器。 此外,我认为编译器最近已取消了限制。 但在构建过程中,我认为这不是代码大小限制或任何此方向的问题。
我使用6.2 卸载,重新启动,重新安装(禁用防病毒,这是一种拼版,很可能违反公司的大多数IT策略)
它没有改变行为,错误消息仍然存在。 这里有什么提示吗? 由于内部原因,不能选择使用CCS V7。
Markus