This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCSC 7.1 - RTSC图形编辑器不工作

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/578828/ccs-ccsv7-1---rtsc-graphical-editor-not-working

工具/软件:Code Composer Studio

我的Mac和Linux计算机上安装了7.1 的新版本-除了一件小事,所有的工作都很好。 cfg文件的RTSC编辑器似乎未出现。 当我打开cfg文件时,它们以纯文本文件的形式打开,可用产品视图显示“该视图当前为空,因为没有打开RTSC配置文件。”

我在两个系统上都安装并注册了xdctools以及各种RTOS等。我可以通过向导生成各种项目,该向导会随项目一起创建一个新的cfg文件等

使用预构建的cfg文件的任何示例,编译甚至可以成功进行,我可以加载并运行项目(例如,TM4C1294XL的tcpEcho)。

在Mac和Linux上,cfg文件的编辑器似乎已损坏。

这里有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,对于任何可能以这种方式来的人,下面是解决方案。

    转至设置->文件关联,*。cfg文件。 在我的情况下,XGConf编辑器在Linux或Mac上没有设置为默认值。 一旦我设置了它们,事情就会像现在一样正常工作。