请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
我的Mac和Linux计算机上安装了7.1 的新版本-除了一件小事,所有的工作都很好。 cfg文件的RTSC编辑器似乎未出现。 当我打开cfg文件时,它们以纯文本文件的形式打开,可用产品视图显示“该视图当前为空,因为没有打开RTSC配置文件。”
我在两个系统上都安装并注册了xdctools以及各种RTOS等。我可以通过向导生成各种项目,该向导会随项目一起创建一个新的cfg文件等
使用预构建的cfg文件的任何示例,编译甚至可以成功进行,我可以加载并运行项目(例如,TM4C1294XL的tcpEcho)。
在Mac和Linux上,cfg文件的编辑器似乎已损坏。
这里有什么想法吗?