This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:CCS RTSC平台在我创建新项目时,0.0.0014万 找不到7.1 平台。

Guru**** 2045140 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/578503/ccs-tms320c6678-ccs-7-1-0-00014-cannot-find-rtsc-platform-when-i-create-new-project

部件号:TMS320C6678
“Thread: SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

操作系统:Win7

CCS:7.1 .0.0.0014万

目标:tms320c6678

SDK:处理器–SDK–c667x 3.02 .00.05

xdctools:3.22 .1.22

SysBIOS:6.46 .4.53

问题描述:

在RTSC项目的RTSC配置设置选项卡中,我可以选择要使用的RTSC复制或包,输入目标,平台和构建配置文件。

我输入了ti.targets.elf.c66。

平台应列出当前目标的所有可用RTSC平台,例如ti.platforms.evm6678。

当我只选择SysBIOS One软件包时,一切都很好。

当我选择一个或多个RTSC软件包(如PDK,NDK)(包括SysBIOS)时,我无法在平台组合框中选择任何RTSC平台,因为它变为空。

如果我取消选择所有RTSC软件包,但只选择SysBIOS,我可以再次从“Platform”(平台)组合框中选择RTSC平台。

问题其他信息:

1.这是CCS 7.1 中的新问题,我在CCS 7.0 中没有遇到过相同的问题。

2.无论我选择什么,创建新的SysBIOS项目或导入旧的SysBIOS项目,这两个操作都可能触发问题。

3.此问题可能会反复触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以在相同版本的CCS上找到平台,但只能在7.1 附带的XDCtools版本上找到。 我怀疑旧版XDCtools与7.1 之间存在一些不兼容的情况。  

    在这种情况下,我会尝试使用新的XDC工具迁移和测试您的现有项目,并查看它们是否运行正常。  

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xdctools 3.50 是否可以与c6678及其SDK很好地配合使用? 它是否经过了良好的测试?

    我想我会等待下一个CCS版本,然后再试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    遗憾的是,我对C6678 SDK或RTSC的经验不足,无法正确回答这一问题。 在这种情况下,我会听从TI-RTOS论坛上具有专业知识的专家的意见。

    同时,我正在努力寻找具体的信息,了解为什么v 7.1 中不起作用。

    对此造成的不便,我深表歉意。
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    canfoderiskii,
    有XDCtools 3.22 .1.21 和XDCtools 3.32 .01.22。 您能否检查您使用的是哪一个?
    我猜是3.32 ,我会尝试用该版本重现您的问题,但请告诉我我的猜测是否正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已使用XDCtools 3.32 .01.22 复制了该问题。 我认为发生的情况是同时使用XDCtools 3.32 和XDCtools 3.50 中的不兼容文件。 但是,有一个相对简单的解决方法。 选择"仅SYS/BIOS"并选择一个平台,然后单击"确定"保存该设置。 然后,再次打开项目属性,并选择要使用的所有产品。 选择的平台不应该改变,至少对我来说不是这样,所以我可以同时使用所选的平台和PDK的各个组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sasha,我使用了XDCtools 3.22。1.22。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后它必须是3.22 .1.21 ,因为这是唯一可用的3.22 .1版本,但这并不重要。 问题和解决方法相同。 但是,您可能仍要升级到3.32 ,因为您可能会在尝试使用XDCtools 3.22 和SYS/BIOS 6.46 时遇到进一步的问题。 我认为它们从未被一起测试过。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,如果您升级到3.32 .00.06 ,则不会看到原来的问题,您可以选择一个平台,同时选择所有其它产品。