“Thread: SysBIOS”中讨论的其它部件
工具/软件:Code Composer Studio
操作系统:Win7
CCS:7.1 .0.0.0014万
目标:tms320c6678
SDK:处理器–SDK–c667x 3.02 .00.05
xdctools:3.22 .1.22
SysBIOS:6.46 .4.53
问题描述:
在RTSC项目的RTSC配置设置选项卡中,我可以选择要使用的RTSC复制或包,输入目标,平台和构建配置文件。
我输入了ti.targets.elf.c66。
平台应列出当前目标的所有可用RTSC平台,例如ti.platforms.evm6678。
当我只选择SysBIOS One软件包时,一切都很好。
当我选择一个或多个RTSC软件包(如PDK,NDK)(包括SysBIOS)时,我无法在平台组合框中选择任何RTSC平台,因为它变为空。
如果我取消选择所有RTSC软件包,但只选择SysBIOS,我可以再次从“Platform”(平台)组合框中选择RTSC平台。
问题其他信息:
1.这是CCS 7.1 中的新问题,我在CCS 7.0 中没有遇到过相同的问题。
2.无论我选择什么,创建新的SysBIOS项目或导入旧的SysBIOS项目,这两个操作都可能触发问题。
3.此问题可能会反复触发。