请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
CCS 7.2 (联机和脱机)安装程序在某些情况下无法在Windows 10 64位中安装。 错误消息:CCS_ERROR:安装程序无法正确安装JRE。
我实际遇到的一个问题是:我的TMP/TEMP -路径包含一个空格,安装程序无法对此进行转义。 解决方法是在不包含空格的路径中创建一个新的TMP -文件夹,并通过环境变量重定向TMP -文件夹。
我花了大约2个小时才能找到这个问题,是的,我应该先阅读安装日志,而不是尝试谷歌搜索这个问题,但是请在将来修复这个问题。
此致。