This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 7.2 无法安装

Guru**** 2601255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/604446/ccs-ccs-7-2-fails-to-install

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 7.2 (联机和脱机)安装程序在某些情况下无法在Windows 10 64位中安装。 错误消息:CCS_ERROR:安装程序无法正确安装JRE。

我实际遇到的一个问题是:我的TMP/TEMP -路径包含一个空格,安装程序无法对此进行转义。 解决方法是在不包含空格的路径中创建一个新的TMP -文件夹,并通过环境变量重定向TMP -文件夹。

我花了大约2个小时才能找到这个问题,是的,我应该先阅读安装日志,而不是尝试谷歌搜索这个问题,但是请在将来修复这个问题。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julian,

    我可以重复这个。 我们使用的zip实用程序似乎存在问题。 我可以看到正确引用的路径被传递到7za.exe,但它返回的错误消息仅指引用之前的路径部分。 我们将需要解决此问题或交换zip实用程序。 我们最近换了7za,以获得更好的压缩效果。

    我已提交CCDSK-2702以跟踪此情况。 感谢您的报告

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请详细说明可以编辑"TMP/TEMP"路径的位置。 我是Win10 64位用户,在这方面浪费了很多时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geoffrey,

    这些是Windows TEMP和TMP环境变量。

    此视频有点快,但介绍了如何在Windows 10上执行此操作
    www.youtube.com/watch

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,安装正在进行中!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。 请解决此问题。 我们花了一个多小时尝试了解安装程序无法安装JRE的原因。 或者至少编写一些有用的日志消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis此问题已在7.3 中解决,该问题将于本月到期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前还没有v 7.3 的迹象? processors.wiki.ti.com/.../Code_Composer_Studio_Roadmap
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    7.3 可供下载
    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提出这个问题,更感谢您使用变通办法进行更新,评论中的视频帮助我为TEMP文件夹创建新目录,它很有用!