工具/软件:Code Composer Studio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
本页中提到了导致您看到的生成错误的几个原因。 请检查其中任何一项是否与您的环境相关。
您是否查看了前面所附的Wiki链接中的第二点? 这是您看到的生成错误的一个常见但很难解释的原因:
另外,请检查系统路径变量,查看系统路径中是否有一个早于CCS安装的sh.exe (或gmake.exe)。 如果有一个,则将用于生成,并可能导致此类生成错误。 已知包含sh.exe并可能导致冲突的一些工具链包括Cygwin,WinAVR,Yagarto。 在这种情况下,请从系统路径中删除这些冲突的工具或修改路径,以便首先看到CCS中的sh.exe和gmake.exe。
您也没有附加构建日志。 如果您这样做,可能会提供一些额外的见解。
您好,
我在互联网上进行了一些搜索,因为我怀疑主要问题与品牌,文件系统或操作系统有关,而不是CCS。
遗憾的是,我找不到任何可以解决此问题的确定性方法-开发人员在使用不同的工具和操作系统时遇到了问题。 但是,鉴于问题的性质,我怀疑工作的数量(make选项“-j 4”)可能会引起关注。 您可以通过执行本 视频中所示的反向步骤来禁用它。
除此之外,构建过程看起来非常简单-我可以在这里构建堆栈和应用程序项目,而不会出现任何问题。
希望这能有所帮助,
拉斐尔
Dev Chandil 说:是否有正确路径变量应如何显示的屏幕截图[/QUOT]
确实没有"正确"的路径变量。 它可能因系统而异,具体取决于系统上安装的内容以及哪些工具会自动向系统路径添加路径信息。 这里的问题是,一些特定工具可能与CCS冲突(其中一些工具已在我之前提供的一些帖子的Wiki链接中列出)。 建议从系统路径中查找并删除这些工具(如果存在)。
如果您不清楚要删除的特定路径,我建议 您编辑您的路径以删除所有其他软件添加的路径(不要删除任何Windows系统路径)。 在执行此操作之前,请确保保存PATH变量的副本,以便以后可以返回到该变量。
如果您在此处发布您的系统路径,我可能会提供更多的指导建议。