This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:F2.8379万D支持使用CCS版本7.1 .0.0.0016万 的应用程序开发程序的兼容GUI编写器版本

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601975/ccs-codecomposer-f28379d-support-compatible-gui-composer-version-for-the-application-devloped-using-ccs-version-7-1-0-00016

部件号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

请告诉我,用于使用CCS版本7.1 .0.0.0016万 开发的应用程序的F2.8379万D支持兼容的GUI编写器版本

可以在以下链接中看到其中一个帖子,该软件包将于2017年3月发布。

请告诉我,下面介绍的引导加载程序实现可以使用GUI编写器进行模拟。

要求/实施:在f2.8379万d controlCARD上执行的自定义引导加载程序应用程序,它将通过CAN获取自定义下载程序工具的应用程序并将其加载到闪存上。  

想要使用GUI编写器进行模拟,是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../f2.8379万d_5F00_gui_5F00_error.zipHi全部,

    已尝试使用GUI编辑器执行计时器切换(timed_led闪烁_cpu01)项目示例,它不工作,...

    请找到屏幕截图,板载LED指示灯状态也不闪烁,已尝试CCS LED指示灯状态闪烁,请查看GUI撰写器中没有f2.8379万d支持。

    请告诉我f2.8379万d支持可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我从dev.ti.com打开GUI Composer时,我看到F2.8377万D被列为受支持

    当您说您使用GUI Composer尝试使用timed_led blink_cpu01时,这是什么意思?  您是否创建了新的GUI Composer项目并将其指向该程序的.out?  LED指示灯是否未闪烁,或者您是否无法在GUI Composer中获取连接到变量的小部件?

    如果程序未运行,您可以尝试此线程中列出的建议,看看它是否有所不同:

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/60.1175万

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Johns:

    感谢您的回复。

    后来发现f2.8379万d支持可用,然后使用CCS和GUI编写器验证timed_led_blink_cpu01.out。
    我正面临您指定的主题 e2e.ti.com/.../60.1175万中提到的问题

    将验证并提供结果。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Johns:

    AM正在使用windows7,无法找到指定的路径,
    TIC扩音器 文件夹中没有可用的加载程序文件夹。
    C:\Users\<用户名>\TICloyAgent
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下,AppData是Windows上的隐藏文件夹。 您应该能够在Windows资源管理器的地址栏中键入它。  加载程序子文件夹将在安装对您正在使用的设备的支持时创建,这将在您第一次尝试连接到设备时发生。

    <user folder>\AppData\Local\Texas Instruments \TICspeedAgent\loader\CCS_base\emulation \gel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johns:

    以下是您所说的路径中可用的文件列表,按照您所说的内容修改了f2.8379万d_CPU1.gel并进行了验证。

    图像似乎未在板上反射,意味着板上和GUI上的LED不发光,相同的图像将与CCS一起使用

    108.4391万 2.842万 May 17 16:57 f2.8377万d_CPU1.gel

    108.4391万 2.4416万 May 17 16:57 f2.8377万d_CPU2.gel

    108.4391万 2.7322万 Jun 6 13:52 f2.8378万d_CPU1.gel

    108.4391万 2.3318万 Jun 6 13:52 f2.8378万d_CPU2.gel

    108.4391万 2.8462万 Jun 12 18:08 f2.8379万d_CPU1.gel

    108.4391万 2.4421万 Jun 6 13:47 f2.8379万d_CPU2.gel

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Johns:

    我可以在旧的F2.8335万引导加载程序应用程序项目中看到一个GEL文件,DSP2833x_Peripheral_GEL文件也将默认创建。请告诉我吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我本来以为删除g胶 重置()就能完成这个技巧。  我需要让其他人帮忙。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashok,您好!

      为了确保我与您保持同步,我已经为F2.8379万D控制卡(参见附件)创建了一个基于 timed_led blink_cpu01示例的项目, 经过修改,可将其配置为从闪存运行,并使用全局变量控制LED是否闪烁('test_LED_global_')和全局变量指示LED是否亮起('on')。  

    我还发布了一个GUI编辑器项目,它提供了一个与这些全局变量交互的GUI,它具有一个控制test_LED_global状态的切换开关和一个反映'on'变量状态的LED小部件。  可在 https://dev.ti.com/gallery/search/F2.8379万D_CCard上找到 

    • 要运行演示,只需单击磁贴。  
    • 要派生GUI Composer项目以便自定义它,请单击GUI Composer图标  

    在目标代码中需要注意以下几点:

    您能否验证这在您的设置中是否有效?  然后,我们可以为解决您遇到的任何特定问题制定一个共同的基准。

    此致,

     Brian

    e2e.ti.com/.../F2.8379万D_5F00_CCard_5F00_timed_5F00_led_5F00_blink_5F00_cpu01.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,BrianC:

    谢谢您的回复。

    超级,您的应用程序/映像正在按预期工作,不需要修改凝胶文件。

    在我的情况下,还没有什么不同。
    我知道在这种情况下,必须将volatile用于全局变量。
    请查找随附的源代码项目和屏幕截图的zip文件。

    如有任何意见,请告诉我。

    Thankse2e.ti.com/.../gui_5F00_led_5F00_status_5F00_15_5F00_6_5F00_17.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashok,您好!

      是否可以尝试将项目配置从CPU1 _RAM更改为CPU1 _Flash?

    • 右键单击CCS中的项目,选择“Build Configurations”(构建配置)/“Set Active”(设置活动)/“CPU1_Flash”(CPU1_Flash)
    • 重建项目。
      • 您可能需要将项目内存范围设置调整为从闪存而不是RAM运行
    • 在GUI编辑器中,
      • 选择"项目属性",单击"下一步",选择my_XDS节点
      • 单击垃圾桶图标以删除当前目标程序
      • 单击上传...按钮,浏览至项目的CPU1 _Flash文件夹,然后选择.out文件

    此致,

     Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,bian:

    已尝试,如您所说,但未成功。 请找到所附的项目源代码,如果您能够使用相同的代码,请让我访问know.e2e.ti.com/.../timed_5F00_led_5F00_blink_5F00_cpu01.zip

     谢谢

     Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试将ISR代码更改为以下代码:

    __interrupt void CPU_timer0_isr (void)

    CpuTimer0.InterruptCount++;
    LED_STATUS =(LED_STATUS+1)% 2;
    如果(LED_STATUS){
      GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO34 = 1;
    }其他{
      GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO34 = 1;
    }

    //
    //确认此__interrupt以接收来自组1的更多__interrupts
    //
    PieCtrlRegs.PIEACG.ALL = PIEACK_GROUP1;
    }

     

    此致,

     Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,BrianC:

    谢谢您的关注。
    它现在正在工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为供将来参考,随附了前面提到 的CCS项目,其中包含实际的源文件,而不是指向C2000Ware示例目录的sym链接。

    此致,

     Brian

    e2e.ti.com/.../3060.F28379D_5F00_CCard_5F00_timed_5F00_led_5F00_blink_5F00_cpu01.zip</s>2.8379万