主题中讨论的其他部件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
请告诉我,用于使用CCS版本7.1 .0.0.0016万 开发的应用程序的F2.8379万D支持兼容的GUI编写器版本
可以在以下链接中看到其中一个帖子,该软件包将于2017年3月发布。
请告诉我,下面介绍的引导加载程序实现可以使用GUI编写器进行模拟。
要求/实施:在f2.8379万d controlCARD上执行的自定义引导加载程序应用程序,它将通过CAN获取自定义下载程序工具的应用程序并将其加载到闪存上。
想要使用GUI编写器进行模拟,是否可行?