This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320DM642:CCS/TMS320DM642

Guru**** 2546960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/606509/ccs-tms320dm642-ccs-tms320dm642

部件号:TMS320DM642

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我是DSP编程新手。 我正在传统系统上使用带有DM642的CCS 3.3。 我正在使用XDS560R仿真器。 我能够在“调试”模式下构建和加载程序。 使用步过和步进调试程序时,如何知道代码是在目标中还是在模拟器中执行。 我正在使用“DM642 Device Cycle Accurate Simulator”作为模拟器。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    根据我的理解,对模拟器进行调试与设备无关。 使用仿真器调试设备时,代码将在目标上执行。 仿真逻辑只是为您提供了一个工具,可以根据需要暂停和恢复处理器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在CCS 3.3 中,我发现即使目标板和XDS560R都已关闭,接口也始终显示已连接目标板ID。 此外,“调试”菜单中的“断开连接”选项也被禁用。

     请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这就是模拟器的运行方式。 当您更改实际硬件目标时,您将有一个连接/断开连接的选项,而为仿真器和/或目标供电的时间将会很重要。
    同样,您可能会错过这个模拟器是一种工具,它允许您在PC上模拟目标行为,而无需目标本身和仿真器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我觉得这是因为虽然一切都正常,但我无法使用主板发光LED。 调试时,它会执行命令,而不会实际点亮LED。 这让我想到是在板上执行程序还是在PC上模拟程序。

    我还收到错误“RTDX目标应用程序与仿真协议不匹配。 加载的程序是使用与目标设备不匹配的RTDX库创建的"。

    这是否与问题有关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果您的配置如上面的屏幕截图所示,则它与主板无关。 模拟器是一种计算机型号。 如果要在目标上执行代码,则再次运行CCS安装程序,删除模拟器,但添加目标和模拟器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在我明白了你的观点。 我必须使用仿真器而不是仿真器。 我尝试了很多仿真器。 似乎没有一个与TMS320DM642兼容。 您可以推荐一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我来确认一下:仿真器是一个硬件盒,一端通过USB/PCI/LAN插入PC,另一端通过特殊接头连接到电路板上的仿真引脚。 如果是这样,就不会有这种情况发生模拟器。 最常用的是XDS510和XDS560,也称为调试探测器。
    请参阅 support.spectrumdigital.com/.../表2。 要设置连接,您必须使用C64xx系列。 换言之,没有特定的DM642设备,而是继续C64xx。
    希望这会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我明白了你的观点。 我有一个仿真器,即SD XDS560R。 使用最佳配置进行连接时,我收到以下错误。
    "连接到目标时出错:
    错误0x80.024万/-466
    致命错误:初始化,OCS,
    此错误由TI的USCIF驱动程序生成。"

    请帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我唯一可以建议的是 processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    遗憾的是,您使用的工具组合早已不再受支持。

    我在互联网上进行了搜索,但找不到许多关于错误466的引用。 下面的主题可能会帮助您了解配置和其他详细信息。
    e2e.ti.com/.../43.9602万

    处理错误466的其他线程不相关,因为它们处理不同的JTAG调试探头。

    很抱歉,我们目前几乎没有什么可做的。

    此致,
    拉斐尔