请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F6438 主题中讨论的其他部件: MSP-TS430PZ100C, MSP-FET
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我以前使用过7.1 for RM48 MCU。 现在,我想将我的ccsMCU 7.1 用于一个新项目,MCU是MSP430F6438 ,开发工具是MSP-FET闪存仿真工具和'MSP-TS430PZ100C'目标板。该文档说,CCS 安装时需要通过自动设置。
是否有人可以告诉我如何为MSP430设置CCS并使其连接到我的开发工具。
谢谢!
迪士