This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6438:如何使用开发工具MSP-FET和TS430PZ100C为MSP设置CCS

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6438, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/605345/ccs-msp430f6438-how-to-set-up-my-ccs-for-msp-with-a-development-tools-msp-fet-and-ts430pz100c

部件号:MSP430F6438
主题中讨论的其他部件: MSP-TS430PZ100CMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我以前使用过7.1 for RM48 MCU。 现在,我想将我的ccsMCU 7.1 用于一个新项目,MCU是MSP430F6438 ,开发工具是MSP-FET闪存仿真工具和'MSP-TS430PZ100C'目标板。该文档说,CCS 安装时需要通过自动设置。

是否有人可以告诉我如何为MSP430设置CCS并使其连接到我的开发工具。

谢谢!

迪士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我 根据 《用于MSP430的Code Composer StudioTmv7.x用户指南   SLAU157AO》设置我的CCS,并向下加载“1.0 0.0 ”。

    “闪烁LED”已添加到新项目中,并已通过建筑物。当我想要使用开发工具对其进行调试并将其作为目标范围时,CCS无法找到我的工具。

    有人能帮我吗?

    Thx,

    迪士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dison,

    您从CCS收到什么错误消息?
    项目指定的调试连接。 您可以签入项目属性或双击CCXML文件。

    只是为了确认环境:插座板,F6438插入插座,然后是连接到板上14引脚JTAG插头的MSP-FET仿真工具。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    感谢您的回复。 问题已经解决。

    谢谢!

    迪士