请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CCStudio-Sitara 工具/软件:Code Composer Studio
主@Ubuntu:~/Desktop/TI-AM355x$ 6.0 1.0.004万 .bin
在Ubuntu 16 LTS VM上不执行任何操作。
我尝试卸载CCS 6.2 ,然后安装6.0 1.0.004万 .bin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
主@Ubuntu:~/Desktop/TI-AM355x$ 6.0 1.0.004万 .bin
在Ubuntu 16 LTS VM上不执行任何操作。
我尝试卸载CCS 6.2 ,然后安装6.0 1.0.004万 .bin
您好,
不确定问题到底是什么。 我不是Linux专家,因此我不会深入研究原因。 对我来说,Linux是一个我有时必须使用的工具,如果它能工作,那就太好了,如果不能的话,我就必须继续。
我现在使用Ubuntu 12.04 ,因为这是实验室说要使用的。
如果实验室已更新,我将再次尝试,但仅在证明它们可与Ubuntu 16 LTS配合使用后。[/QUOT]
很抱歉,无法提供进一步帮助。 如果这又让您感到困扰,我会尝试使用较新的版本,因为它们更易于设置。
Nathan Holder 说:可能是我使用Ubuntu 16 LTS 64位时出现的问题?[/QUOT]
很难,因为我一直在用相同的版本进行测试。
此致,
拉斐尔