This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-Sitara:无法安装6.0 1.0.004万 .bin

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/606362/ccs-ccstudio-sitara-unable-to-install-ccs_setup_6-0-1-00040-bin

部件号:CCStudio-Sitara

工具/软件:Code Composer Studio

主@Ubuntu:~/Desktop/TI-AM355x$ 6.0 1.0.004万 .bin

在Ubuntu 16 LTS VM上不执行任何操作。

我尝试卸载CCS 6.2 ,然后安装6.0 1.0.004万 .bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您的主机是64位,请检查:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Host_Support_CCSv6

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rafael:
    现在我找不到libgcrypt.so.11和libudev.so.0的系统库
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    在上面发送的链接中,Ubuntu 16.04 的说明提到了如何获取libgcrypt。

    libudev相关性在上一页的Ubuntu 14.04 部分中讨论,但未将其复制到Ubuntu 16.04。 我解决了这个问题。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rafael:
    这并没有解决问题。 仍然无法找到libgcrypt.so.11和libudev.so.0的系统库。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您在哪里收到这条缺失软件包的错误消息? 我完全按照提到的步骤操作,能够在我拥有的Ubuntu 16.04 /64虚拟机上安装和运行6.0 CC1上,并且没有缺少依赖项警告。

    libgcrypt:Wiki网页包含指向博客文章的链接。 我点击了指向此博客的链接,下载了32位版本的此库(6.0 1是32位)。 然后在链接中发布了dpkg行,以安装此软件包(sudo dpkg -i libgcrypt11_pkg 1.5.3-2ubuntu4.2_i386.deb)。
    libudev:将wiki页面中显示的行复制并粘贴到终端。

    我不知道是否有任何其他依赖性可能会妨碍正确安装,但不幸的是,很难确定确切的根本原因。 这一原因和其他原因促使我们从6.2 .0开始迁移到完整的64位Linux版本-也许您想尝试一下这个版本? 甚至是最新的7.2 4.0?

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定问题到底是什么。 我不是Linux专家,因此我不会深入研究原因。 对我来说,Linux是一个我有时必须使用的工具,如果它能工作,那就太好了,如果不能的话,我就必须继续。
    我现在使用Ubuntu 12.04 ,因为这是实验室说要使用的。
    如果实验室已更新,我将再次尝试,但仅在证明可以使用Ubuntu 16 LTS之后。
    问题可能是我使用的是Ubuntu 16 LTS 64位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不确定问题到底是什么。 我不是Linux专家,因此我不会深入研究原因。 对我来说,Linux是一个我有时必须使用的工具,如果它能工作,那就太好了,如果不能的话,我就必须继续。
    我现在使用Ubuntu 12.04 ,因为这是实验室说要使用的。
    如果实验室已更新,我将再次尝试,但仅在证明它们可与Ubuntu 16 LTS配合使用后。[/QUOT]

    很抱歉,无法提供进一步帮助。 如果这又让您感到困扰,我会尝试使用较新的版本,因为它们更易于设置。  

    Nathan Holder 说:
    可能是我使用Ubuntu 16 LTS 64位时出现的问题?[/QUOT]

    很难,因为我一直在用相同的版本进行测试。

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在收到此错误。

    主@Ubuntu:~$ wget --no-check-certificate launchpad.net/.../gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7 -2013.03 -2013.0313万_Linux.tar.bz2.
    -2017年06月29日 14:10:45-- launchpad.net/.../gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7 -2013.03 -2013.0313万_Linux.tar.bz2.
    正在解析launchpad.net (launchpad.net)... 91.189。89.223 ,91.189。89.222
    正在连接到launchpad.net (launchpad.net)|SSE.SSE| 91.189 :443...已连接。89.223
    HTTP请求已发送,正在等待响应... 404未找到
    2017年06月29日 14:10:46错误404:未找到。


    3.安装Linaro交叉编译器
    ubuntu$ cd /home/user
    ubuntu$ wget --no-check-certificate \
    launchpad.net/.../
    Trunk/gnueabihf- 2013.03 下载/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-
    4.7 -2013.03 -2013.0313万_Linux.tar.bz2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还尝试了以下操作:
    主@Ubuntu:~$ wget --no-check-certificate \ launchpad.net/.../gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7 2013.03 -2013.0313万_Linux.tar.bz2.
    launchpad.net/.../gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7 -2013.03 -2013.0313万_Linux.tar.bz2: 缺少方案。

    出现"Scheme missing."错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有人能更有见识地验证以下内容是否是gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-gnueabihf-linux-2013.0313万_linux.tar.bz2的正确替代4.7 ?2013.03

    releases.linaro.org/.../
    gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-nueabihf-linux-2013.0313万_linux.tar.bz2. 4.7 2013.03
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您的最后一个问题与原始帖子无关,已在下面的其他主题中提出。
    e2e.ti.com/.../60.6346万

    为了防止重复工作,请避免重复发布同一问题。

    谢谢!
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的