This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:在Ubuntu 16.04 上安装CCS 7.1 v时出现错误

Guru**** 2523050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/602325/ccs-codecomposer-ccs-v7-1-install-on-ubuntu-16-04-fails-miserably

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试在Ubuntu 16.04 (64位)上安装CCS v.7.1 ,但安装过程中出现了部分故障。 然后,我在“错误报告”对话框中输入了一些文本,当我尝试选择“允许TI就该报告与我联系”时,该对话框导致了另一个错误,然后它在提交失败的情况下发送报告失败。 单击OK (确定)将使其全部消失。 非常遗憾的情况。

如果有人可以告诉我哪些文件与上传以获得支持相关,因为列出这些文件的对话框已消失,并出现提交错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!
    您使用的是Web安装程序还是脱机安装程序? 如果您使用的是前者,是否可以尝试脱机安装程序?

    如果您确实在使用脱机安装程序,您是否已完成安装故障排除指南?
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    如果该指南不起作用,请发送安装日志:
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了脱机安装的,已安装的,但遇到了已知问题 e2e.ti.com/.../60.4599万

    但我现在就开始跑步了。
    上述内容是否会作为在线安装程序的问题反馈? 如果您的互联网连接很差,请等待下载时间,等待下载失败,答案是使用脱机安装-为什么不将此选项作为默认选项或放弃联机安装程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提出了一个公平的观点。 联机安装程序的可靠性非常高,因此,脱机安装程序可能会再次成为默认安装程序。 在某种程度上,它是默认的,但当时的反馈是,几乎1 GB 的下载内容太多,尤其是对于只对组件子集感兴趣的人(为什么我只需要一些安装程序时就下载所有安装程序?)。 但我们可能必须重新考虑这一决定。

    感谢您的反馈
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢KI。

    作为后续说明,我想我们是在另一端,我们不介意下载1 GB 下载,因为我们尝试下载一次,然后根据需要在每台机器上使用它,而不是在每台机器上使用联机安装程序。 由于我们办公室的互联网连接速度缓慢,请重新下载相同的信息n次。