请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CODECOMPOSER 工具/软件:Code Composer Studio
我尝试在Ubuntu 16.04 (64位)上安装CCS v.7.1 ,但安装过程中出现了部分故障。 然后,我在“错误报告”对话框中输入了一些文本,当我尝试选择“允许TI就该报告与我联系”时,该对话框导致了另一个错误,然后它在提交失败的情况下发送报告失败。 单击OK (确定)将使其全部消失。 非常遗憾的情况。
如果有人可以告诉我哪些文件与上传以获得支持相关,因为列出这些文件的对话框已消失,并出现提交错误。