请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC3200MODLAUNCHXL
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我已经使用CCS v. 6.2 0.005万大约一个月了,没有任何问题。 今天,由于某种原因,当我打开我的项目并单击调试时,我第一次收到此错误:
然后,我转至首选项菜单并导航至首选项-> Code Composer Studio ->高级工具-> EnergyTrace技术,在该菜单中我收到以下错误信息:
我最近没有对CCS进行任何更改,现在使用此版本的时间刚刚超过一个月。 我以前没有见过这个错误,也不知道我是怎么做的。 我需要做什么来解决此问题? 我在系统上找不到与"com.ti.dvt.energytrace"匹配的目录。
感谢您的参与,
詹姆斯